Other Parts Discussed in Thread: SFRA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28055 主题中讨论的其他器件:SFRA
在我的器件中、我使用 tms320f28055pnt。 我想同时使用 I2C 和 SCI 等接口。 I2C 我连接到 GPIO 32 n GPIO 33。 我将使用 EEPROM 测试 I2C、它正常工作。 SCI 我想连接到 GPIO28和 GPIO29。 当我初始化 GPIO 时、I2C 不工作更多。 SDA 设置为"0" SCL 设置为"1"。
我必须为这项工作做些什么?