This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:I2C 问题

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/569072/tms320f28335-i2c-questions

您好!  

在 InitI2C 中的许多代码中设置时钟分频器寄存 器:

I2caRegs.I2CCLKL = 10;
I2caRegs.I2CCLKH=5;

为什么是10和5?  如何计算并选择适当的设置?  

2.我已准备好与 i2c 通信,例如,在 main()中  

I2C_Write (0x70、Register_2D、0x0E);
I2C_READ (0x70、Register_2D);
I2C_READ (0x13、Register_X0);

当我使用具有断点的调试模式和逐步执行程序 时、一切正常、但如果程序在没有断点的情况下工作、i2c 在  步骤上停止

while (I2cRegs.I2CMDR.bit.STP = 1);或 while (I2cRegs.I2CSTR.bit.BB = 1);  

我认为 这种情况是这样的、因为程序工作得太快、但我不知道如何解决它。 哪一个参数负责该操作?  我想在 I2C_Write 和 I2C_Read 之间使用计时器设置中断、但这不是一个好解决方案、  

感谢你的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用更长的 SCL 低电平时间可为从器件提供更多响应时间。 您可以在 F28335 I2C 用户指南中找到 I2C 位时序配置的一般指南:

    在开始下一个交易之前、您是否正在等待每个交易完成? 如果 STP 或 BB 卡在低电平、则表示从器件将 SCL 保持在低电平。