This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:从实验室中删除 DRV SPI 功能

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, DRV8305, MOTORWARE, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568961/tms320f28069f-removing-drv-spi-functionality-from-labs

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069DRV8305MOTORWAREDRV8301

我很快就会收到一些定制驱动器板、它们 上面没有 TI DRV 芯片(电压太高、无法使用)。  我在文档中看到如何将 IO 映射到新电路板、但如何在 InstaSpin 实验室中禁用 SPI 功能?  是否有一组针对 TMS320F28069的实验没有 DRV SPI 特性?  如果不是、我如何将其关闭或移除。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HV 电机+ PFC 套件电路板设计不包括 DRV 部件、因此、相应的实验不包括通过 SPI 与 DRV 进行任何初始化/交互。 实验位于 Motorware 目录中的 hvkit_rev1p1文件夹下。 在浏览这些符号时、您将看到 DRV8301_SPI 或 DRV8305_SPI 符号均未预定义、然后未使用的代码区域在 CCS 源代码窗口中呈灰色显示。 通过这些实验将演示在不需要 SPI -> DRV 的情况下可以省略哪些代码段

    肖恩