This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:CCSv7的 controlSUITE 示例构建错误

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/569042/tms320f28377d-controlsuite-example-build-error-with-ccsv7

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好、C2000冠军

请帮助检查将 controlSUITE 项目导入 CCSv7的问题。

C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\V210

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的编译器版本是什么?

    这似乎与已知问题有关。 我在下面的帖子中发布了一个更新的 CAN 头文件:

    e2e.ti.com/.../2069274

    看看这是否消除了错误。

    谢谢、

    惠特尼