This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:XClockout 或 ePWM 上的 LauchXL-F28377S 抖动

Guru**** 2305510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567844/launchxl-f28377s-lauchxl-f28377s-jitter-on-xclockout-or-epwm

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

您好!

我想知道是否有关于 SYSCLK、XClockout 和 ePWM 模块抖动的信息、以及可用的信息。

我使用 ePWM 模块为外部 ADC 生成2MHz PWM 信号(puslwidth 为25ns)。 我对抖动质量有点担心、因为我找不到任何规格。

此致、

汉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    SYSCLK、XCLKOUT 和 ePWM 上的抖动在很大程度上来自 F28377S 时钟源上的抖动。

    您是否使用内部振荡器之一为器件计时? 还是使用外部晶体/振荡器?

    请注意、数据表中提供了内部振荡器的精度。


    谢谢、
    Brett