This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:InstaSPIN-FOC 感应电机速度限制

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/566348/launchxl-f28069m-instaspin-foc-induction-motor-speed-limit

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

通过 MotorWare 的实验室、我发现、即使电机额定转速为2800rpm、我的测试电机、三相感应电机的速度似乎也无法超过1200rpm。

限制的任何特定原因? 可以修改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在无负载的情况下测试此器件? 您是否达到了硬件的电流限制? 请发布您的 user.h、以便我们可以了解有关您的系统的更多信息。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1031.user_5F00_j5.hSorry以获取延迟回复。 我将使用小型固定负载和通过金属衬套施加的一定数量的动态负载进行测试。

    附件是我的 user.h 文件。 最后定义了用户电机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于感应机器、最大速度在很大程度上取决于磁化电流。 我假设您可能已将此电流选择为高电平;尝试较低电流以更快地旋转。

    请告诉我它是否起作用!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将在周一尝试、并在此处写下相关内容。