This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:DCAN 支持功能

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568782/tms320f28377s-dcan-support-function

器件型号:TMS320F28377S

您好!

MCU F28335在名为 DSP2833x_eCAN 的文件中具有增强型 CAN 初始化和支持功能

现在、我尝试找到 F2837xS 的 DCAN 支持函数。

很遗憾、我找不到此文件、也找不到未发布此支持的原因。

感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 F28377S、使用 CAN 的主要方法是通过驱动程序 API。 大多数 CAN 示例都是使用此设置的。
    在最新的封装 V210中、提供了 CAN 位字段标头、但我们仍在研究发现的一些问题。
    有关详情、请访问 :e2e.ti.com/.../562853

    此致
    Chris