This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 fpu32支持的 InstaSPIN Lab11

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568902/instaspin-lab11-with-fpu32-support

尊敬的 e2e-community:

我目前正在进行一个项目、其中将开发多功能电机控制器、我们决定将 InstaSPIN 作为此项目的基础系统。

由于这种简单的方法、我们希望以 Lab11a 或 Lab11e 作为起点、并从那里进行修改。

但是、我们也希望在该项目中使用 FPU -需要详细执行哪些步骤才能将该项目转换为 FPU32?

提前感谢、

菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要一个 F28069器件。 包含在启用 FPU32的 InstaSPIN 实验中可以找到的 xxx_fpu32.lib 文件、并复制它们的构建设置以在器件上启用 FPU。 这应该是从源代码运行浮点代码所需的全部操作。

    肖恩