This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069F:Motorware 17默认 VsRef

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568728/ccs-tms320f28069f-motorware-17-default-vsref

器件型号:TMS320F28069F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我设计了一款运行性能出色的定制电机控制器、并且一直在使用实验4进行电流模式控制、这项工作非常成功。

今天、我切换到了一个较低 kV 的电机(以消耗更少的电流达到我的最大 RPM)、当然、正如预期的那样、我已经达到"RPM 隔离层"、在这里我需要实现场强减弱或过调制。

我当前已将 USER_MAX_VS_MAG_PU 设置为0.5、但我注意到在 main.h 的 MOTOR_Vars_init 中、gMotorVars.VsRef 的默认值设置为_IQ (0.8 * USER_MAX_VS_MAG_PU)。

您能解释一下包含这个0.8换算系数吗?  保留"安全裕度"是任意的、还是必要的值?  将其增加到1.0对我来说是灾难性的吗?

谢谢!

Chris