This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:在 CCS 中创建新工程时出现编译器错误

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568543/compiler-compiler-error-while-creating-new-project-in-ccs

主题中讨论的其他器件:TMS320F28377D

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、先生、

我正在使用 TMS320F28377D MCU。 在 CCS 中创建任何新项目时,我面临的是编译器问题。 在编译新创建的工程时、CCS 会给出错误、错误与此类似

"#error unrecognized Compiler"(无法识别编译器时出错

上述错误出现在"usblib.h"文件中。 我已经完成了创建新项目所需的所有必要步骤、例如编译器代码、文件搜索路径 include 等 我已经尝试使用 TI 的许多编译器来构建同一个项目、例如 v6.2.4、v6.4.6、v6.2.11 、但它们在"usblib.h" 文件中都给出了相同的错误

我请求您就该错误提供指导。

谢谢、此致、

Nisha Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nisha、您好!

    您能否在 CCS 中检查更新并尝试使用最新的编译器? 它可能类似于16.9.1.LTS。

    您可以转到 CCS 中的帮助并检查更新。

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生。 我通过在"Help"中检查 CCS 更新来获得解决方案。