This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280260:CPU 定时器问题- 25MHz 运行? 外部定时器复位?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568658/tms320f280260-cpu-timer-questions---25mhz-operation-external-timer-reset

器件型号:TMS320F280260

您好!

是否可以将 CPU 定时器配置为25MHz 运行?
是否可以使用外部输入信号对计时器进行重置(即重新启动)? 或者、您是否需要执行权变措施来触发外部输入信号上的中断并通过 SW 重置计时器?

谢谢、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在问计时器输入时钟是否可以为25MHz? 如果 CPU 以25MHz 的倍数运行、则可以使用 TPR 寄存器来实现该目的。 将计时器以25MHz 翻转并不有用、因为 CPU 需要一个计时器倒计时才能响应。

    计时器不能使用外部信号进行复位。 您必须使用外部中断或其他一些函数来向 CPU 发出警报。