This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:温度传感器精度

Guru**** 2309050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568484/tms320f28377s-temperature-sensor-accuracy

器件型号:TMS320F28377S

准确度是否为+/-15度? 它具有很大的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、它是正确的、但性能优于此。 此外、内置温度传感器仅用于 ADC 演示、不提供任何其他功能。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jingtai、

    传感器的额定精度确实非常宽。  这是传感器在绝对温度范围内进行生产校准的限制、而不是传感器本身的稳定性/线性/重复能力的限制。  

    因此、如果您在系统生产流程中生成额外的校准数据、您可能会发现其中有一些用途。  例如、您可以在执行此测试时记录读数、从而在系统测试时的最高温度附近创建警报。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我将进行测试。 谢谢你。