This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035集成固件映像

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567705/tms320f28035-tms320f28035-concatenated-firmware-images

器件型号:TMS320F28035

客户正在通过 SPI 和 SCI 在多个 TMS320F28035电路板上加载固件。  他们需要知道如何在 CCS 6.1.3中创建多个 Motorola S-record hex 文件。  他们不确定要生成什么类型的映像文件;主机映像或加载映像。

客户希望创建一个连接的固件映像、其中包含 PC 上托管的系统中的所有器件。  PC 会将图像发送到嵌入式主机、该主机会将图像发送到各个器件。

客户已成功创建 Motorola S-Record hex 文件、但它们似乎太小。  输出文件大小为247K;.hex 文件大小仅为10K。

请建议如何在 Project->Properties->Build->C2000 Hex Utility->Load Image Options 中配置 Load Image Options

如果您能提供任何建议、我们将不胜感激。

此致、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我已要求 CCS 团队的某个人查看您的请求是否可以在 CCS 中实现。


    但是、我认为您应该能够为每个.out 文件生成 Motorola S 记录十六进制文件、并使用简单的 perl 脚本连接固件映像。


    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    我相信 Manoj 是正确的。 汇编语言用户指南(第12章)中对十六进制实用程序进行了详细说明:
    www.ti.com/.../spru513l.pdf

    后续问题应直接访问 TI 编译器论坛

    谢谢
    Ki