This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:选择 TMS320F28035进行新设计-稳压器

Guru**** 2521130 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, TMS320F28075, DRV8332, DRV8312, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567920/tms320f28035-selection-of-tms320f28035-for-new-design---reg

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:DRV8312-C2-KITTMS320F28075DRV8332DRV8312controlSUITE

尊敬的先生:

为了获得实践经验、我已经为具有 TMS320F28035控制卡的 BLDC 电机驱动控制器购买了 DRV8312-C2-KIT。

我的要求是设计一个 PCB 来控制6个电机(3BLDC 和3个步进电机)。

以下是查询:

我们是否可以在新设计中使用 TMS320F28035控制器? 问题是 、它仅具有14个 PWM 通道。 还是任何其他控制器 是首选的?

2、我们可以使用 TMS320F28075、因为它具有24通道 PWM 吗? 此外、还提到 PMW 类型为4类。 有什么限制吗?

驱动器 DRV8312具有3.5A 续流 电流。 但我需要大约7A 的电流。 我们是否可以使用 DRV8332 (DRV8312-C2-KIT 原理图中的一个换一个)?

4、我们是否应该使用外部 FET 代替 DRV8312 / DRV8332? 首选哪一个?

谢谢、此致、

Iyyappan.V

iyyappan_spirit@yahoo.co.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于6个电机的三相电机控制、您将需要18个专用 PWM 通道。 有关什么是4类 PWM 的更多信息、请参阅本文档的第30页: www.ti.com/.../spru566l.pdf

    从初步规格来看、DRV8332似乎能够支持7A 电流。 此外、我们对集成驱动器或外部 FET 设计没有"偏好"、因为这是留给工程师的设计选择。 如果您对 C2000电机控制板的外部 FET 设计感兴趣、可以查看 controlSUITE 中 HV 电机+ PFC 套件的设计文件

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sean。