This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] controlSUITE

Guru**** 2612295 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568330/controlsuite

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

Hallo、

我在大约8周前安装了控制套件、但现在它将不再启动。

我已更改了 PC 中的图形卡、并在第二台 PC (笔记本电脑)上安装了控制套件。

这是否会导致 controlSUITE 安装出现问题?

BR

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralf、

    为了澄清一点、您是否遇到 controlSUITE GUI 为空白的问题?

    如果是、请参阅以下文章中 Chris Chiarella 的回复(也复制了以下内容): e2e.ti.com/.../1424322

    "我感谢您对您遇到的问题的反馈。 我将继续深入研究导致 Resource Explorer GUI 变为空白的原因。 同时、我建议按照 Roger 的建议修复、只需删除 C:\ti\controlSUITE\eclipse\workspace 目录中的".metadata "文件夹。 这将重置 GUI 工作区、并应消除 GUI 显示的任何不正常现象。 "

    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ralf、

    我看到 controlSUITE 启动时出现问题、但除了要退出的菜单项之外、没有显示任何内容。 这可以通过删除位于* controlSUITE 安装位置*/eclipse/workspace 的 controlSUITE 安装目录中的.metadata 文件夹来纠正

    根据我的经验、在删除.metadata 文件夹后启动 controlSUITE 可修复该问题。

    希望这对您有所帮助、

    兰斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ralf、

    我假设您是指 Resource Explorer GUI。
    在我的答案中尝试此主题的解决方案: e2e.ti.com/.../401727

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有帮助,我删除了...\metadatata\folder……

    很棒…

    BR Ralf