This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:关于 TMDSHV1PHINVKIT 数学模型的构建

Guru**** 2534820 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, POWERSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/566954/ccs-tms320f28035-on-the-construction-of-tmdshv1phinvkit-mathematical-model

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEpowerSUITESFRA

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我现在了解 TMDSHV1PHINVKIT 的硬件和软件 (链接:C:\ti\controlSUITE\development_kits\HV_SOLAR_DC_AC_v1.1\SolarHv_DCAC_PiccoloB_Rev_02)

我想知道如何使用 MATLAB 构建 TMDSHV1PHINVKIT 的数学模型、尤其是2P2Z 模型的构建。用于新产品开发。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用集成到此设计中的 powerSUITE GUI。 那么您不需要该模型。 我们将模型公式集成到 powerSUITE 补偿设计器中。 您可以在此处更改功率级参数 (适用于新设计)、补偿设计器允许您为新功率级重新设计补偿器。 这就是我们在 powerSUITE 中采用此设计的原因。 这还允许您使用集成的 SFRA 工具来调整补偿器。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Shamim。您的回答对我非常重要。