This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 氧源

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568125/doxygen-sources

主题中讨论的其他器件:MOTORWARETMS320F28069

您好!

我正在从事一个涉及 Motorware 17和 TMS320F28069目标的项目、我想用我正在编写的 Doxygen 项目特定文档来扩展现有的 Doxygen 文档。 是否可以使用 Motorware 17的 Doxygen 获取源?

谢谢你。
Nicolas de Maubege

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicolas、

    我有点困惑、当您说您想要 doxygen 的源代码时、您是指来自驱动程序/模块文件目录的.c/.h 文件吗?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    感谢您的回答。 我已经了解了 Motorware 17附带的驱动程序/模块/中的来源、它们已经包含 Doxygen 注释。 我猜两年前的一篇文章把我错了,说你有氧源在一个私人爬行动物中。 我应该已经检查了我首先要做的事情。

    很抱歉给您带来不便、并感谢您的帮助。
    -Nicolas de Maubege