This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:将全局变量分配到 F2803x 器件的 M0和 M1中

Guru**** 2536850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568160/tms320f28034-allocate-global-varibles-into-m0-and-m1-in-f2803x-device

器件型号:TMS320F28034

尊敬的 C2000专家:

F28034器件中有 M0和 M1 RAM 块、有什么区别?

我看到程序手册中有一条注释、指出堆栈指针在复位时指向 M1、如果我在 M1中分配全局变量、是否存在风险?  

在这种情况下、我担心的是全局变量会破坏堆栈区域数据、如何避免这种情况?

提前感谢、

Jack Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    [引用] 我看到程序手册中有一条注释、指出堆栈指针在复位时指向 M1、如果我在 M1中分配全局变量、是否存在任何风险?  [/报价]

    我看不到使用 BootROM 代码的堆栈区域有任何风险、但只有 M1 RAM 的某些部分用于引导 ROM (初始0x80位置)的堆栈、因此应用代码可以肯定使用 REST。

    此致、

    Vivek Singh