This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:以太网-在 cortex-m3内核上实现 Iwip

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567817/f28m35h52c-ethernet---iwip-implementation-on-concerto-cortex-m3-core

器件型号:F28M35H52C
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

大家好、

我的应用需要使用协处理器并以10Mbps 的速度激活 ARM cortex M3的以太网通信、还可能需要通过以太网使用 Modbus TCP/IP 应用层。  

因此、为了了解以太网固件实现和 TCP 应用层、我将通过控制套件的一个示例、该控制套件在以太网上实现了 iwip 开放式 TCP/IP 堆栈。 但是、我很难浏览这个示例、甚至调试它、因为对于如何配置硬件、或者如何使用 CCS 调试示例、没有提供太多说明。

有没有人能帮助我理解这个特定示例、这个示例在 ControlSuite 上提供给 concerto 系列控制器。 项目的路径如下。

C:\ti\controlSUITE\device_support\f28m35x\v208\F28M35x_examples_Master\enet_lwip

我们非常感谢您的任何帮助或提示。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Preetham、

    enet_lwip.c 中的函数 main()配置硬件。 函数 pinkit首先()配置 GPIO,其余的外设启用/禁用由在 main()中调用的相应 driverlib API 完成。

    有关 lwip 堆栈的详细信息、您必须参阅 lwip 文档。

    我建议您在调试中使用 CCS 逐步执行功能时运行 Wireshark 记录器、以便更好地了解该流程、并将其与从 MCU 传输到网络的数据包进行匹配。

    希望这对您有所帮助、如果您有任何其他具体问题、请告知我们。

    此致

    Santosh Athuru