This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:TMS320F28379D/无法连接到目标

Guru**** 2552310 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, CONTROLSUITE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/566705/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d-cannot-connect-to-target

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: controlSUITETMDSCNCD28379D

工具/软件:Code Composer Studio

我使用的是 CCS 7和 TMS320F28379D 控制卡。  该卡已正确设置并通过 micro-USB 连接器供电。  调试器已正确连接。

在项目选项中选择了正确的调试器。

使用"Verify"按钮验证连接。

项目已正确编译(CPU1闪存)。

但是,调试结果将显示以下消息:"

德州仪器(TI) XDS100v2 USB 调试探针/C28xx_CPU1:加载程序前必须连接目标。”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomas、

    您是否浏览过信息表? 您可以在此处找到相同的内容:
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28379D_v1_0

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、

    是的、我已经浏览过数据表。  JTAG 边界扫描测试工作正常。

    我还测试了 CCS 6.0.1、6.2和7。  这些安装中的任何一个都不成功。

    我的计算机似乎与此卡以及28377D 卡有问题。

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、

    我在不同的计算机上安装了 CCS 6.2、但也会发生同样的情况(无法连接到目标)。

    此外、我已尝试验证连接(不使用任何项目)、选择了正确的处理器并点击"Test Connection"。 所有测试均成功。

    但是、CCS 仍然报告调试无法连接到目标。

    谢谢、
    Tomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我发现了一个非常严重的错误。

    由于两台计算机和 CCS 版本6.01、6.2和7.0 (以及大量不同的编译器)上出现"无法连接到目标"错误、因此有一个工程编译正常、但无法进行调试(刷写)。

    不同的项目加载正常。

    但是、如果在"Bad"项目之后尝试"Good "项目、则会发生相同的错误。

    如果先尝试"良好"项目、则可以正常工作。 在 CCS 重新启动之前、"Bad"项目仍然不起作用、并禁用所有后续调试会话的调试功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomas、

    您能否共享项目名称(有问题)。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些是公司内部正在开发的项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我认为这是我们的示例代码之一。 我们需要一个示例项目来在我们的设置中重现此问题、以便对此进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道。 但是、至少这个信息在开放状态中供其他人查看。