This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:估算微控制器的功耗

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568123/tms320f28335-estimating-power-consumption-of-microcontroller

器件型号:TMS320F28335

您好!

我正在尝试获取基于 F28335的电路板上微控制器的功耗估计值。 就目前而言、我在电路板上连接了以下 I/O 和外设:

12个 GPIO 配置为12个 PWM 通道

配置为输入的2.16个 GPIO (连接到缓冲器)

配置为输出的3.8 GPIO (连接到缓冲器)

四、两个 SCI 模块

5. SPI 模块

所有16个 ADC 通道

7.一个 eCAP 模块

其他 GPIO 保持悬空并配置为输出。

在典型使用场景中、目标应用使用以下 I/O:

1、8个 PWM 通道

一个 SCI 模块

3、8个数字输入

4. 1个 ECAP 模块

5、7个 ADC 通道

6. SPI 模块

基于上述内容、是否有方法估算处理器的功耗? 我不需要准确的数字、但棒球场里的东西还可以。 我正在寻找一个答案、例如<100mW 或<200mW 或类似的器件。 有人可以帮助吗?


如果需要任何其他信息来获得估计值、我可以尝试提供该信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、

    估算相同值的最佳方法是通过实验室电源从外部为控制器供电。 此外、您还可以在数据表中查看第6.4节电流消耗。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit、

    您可以使用器件数据表(SPRS439)自行计算此估算值。 使用表5-1、获取每个电源的工作电流值、并计算总功耗。 您可以将用例与测试条件列中列出的外设进行比较、然后通过查看表5-3不同外设(150MHz 时)的典型电流消耗来减去未使用的每个外设的电流。

    这将为您提供器件总功耗的粗略估算。 您可以在此基础上增加裕量、从而确保您的电源能够很好地处理负载。 在设计系统后对功耗进行某种特性化将有助于您对数字进行微调。 如果您有开发套件、正如 Gautam 提到的、您可以使用实验室电源为您的器件供电、并使用您将要使用的模块测量实际应用代码(在开发过程的稍后部分)或一些具有代表性的代码消耗的电流。

    由于应用程序和用例的数量如此之多、我们所做的不仅仅是指导您完成针对特定案例的法律工作流程、这是不可能的。 如果我们向每位提出要求的客户提供电力估算、我想我们不会再到处制造更具创新性的芯片了! )

    如果您有任何疑问、请告诉我。
    -Mark