This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我对 PMSM 含传感器控制示例的'CalibrationAngle 和#39;变量调优方法有疑问。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567513/i-have-a-question-about-the-calibrationangle-variable-tuning-method-of-the-pmsm-sensored-control-examples

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我对 PMSM 含传感器控制示例的'CalibrationAngle'变量调优方法有疑问。

过去'F280x PMSM3_4'示例的'CalibrationAngle'变量调优方法与当前 controlSUITE 中'HVPM_Sensored'示例的'CalibrationAngle'变量调优方法之间有何区别?原因是什么?

在过去的示例(sprc212)中、虽然只有'Angle'被固定为零、但在当前的示例(HVPM_Sensored)中、'IqRef'和'IDREF'变量与'Angle'一起被控制。
(在 controlSUITE 的当前示例中、它通过 IqRef = 0和 IDREF = 0.05进行控制。 在上一个示例中、'IDREF'控制为零、'IqRef'有一些值。)

老式的方式有问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nam、Sang-il、

    您的帖子将移至 InstaSpin 论坛以获得更好的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同事可能会纠正我的问题、但我假设电流 Iq 或 Id 用于将转子对准已知位置。 由于此校准是在开环中进行的、因此使用哪个电流 d 或 q 并不重要、因为电机磁通未知。 有道理吗?