This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何确定 Delta 和 Y 连接之间的 R 和 L?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567385/how-to-determine-the-r-and-l-between-delta-and-y-connection

您好!

我对我的电机有疑问。 我的电机用于高速应用、但其连接为 Delta。 我实际上可以从 RLC 仪表获取 R 和 L。

当我想使用 insta spin 时、应该怎么办?

唯一不同的是等效 R 和 L ? 或其他事了吗?  

谢谢!

麦克斯韦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSpin 软件不关心电机是以三角形还是星形方式缠绕。 在 user.h 中、您需要为星形绕线机指定等效值。

    当您使用 LCR 表测量 R 和 L 时、您实际上将获得这些值(相位到星点而不是相位到相位)。
    或者、如果您知道增量值、则可以计算这些 R/L 星形等效值。

    请告诉我它是否起作用!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!

     请让我再次确认

    当我使用 RLC 表从"Delta"电机的两个端子获取电阻器 R 时。

    user.h 中指定的 RE 应为 R/3 (将其视为 Y 连接的电机)。

    对吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否。如果您使用 LCR 表测量 R/L、则会在等效星形连接中获得相位的2R 和2L。
    如果您使用的是识别过程、则 MCU 还将以相同的方式测量这些值、并使用它们来配置控制环路。

    要在 user.h 中指定您的电机、只需使用 RLC 表测量这些值并除以2即可。