This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:确认 TRM 上的描述

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568158/tms320f28375s-confirm-the-description-on-trm

器件型号:TMS320F28375S

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
根据第2331页的 TRM、ASYNC_WCCR 寄存器的复位值为"F0000080h"。 但图24-24。 ASYNC_WCCR 寄存器显示为"10000080h"。
此描述是否拼写错误?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    复位值为0xF0000080。 位字段31至29保留、因此无关紧要、但我们将在下一版文档中更正此差异。
    感谢您的反馈。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Vivek

    感谢您的回答。
    我明白了。

    此致。
    Kaka