This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:申请 HFI 和 IPD 封装

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567329/tms320f28069m-request-of-the-hfi-and-ipd-package

器件型号:TMS320F28069M

您好!

我是克利夫兰州立大学的博士、我正在进行 PMSM 控制方面的研究。 我正在尝试使用 TI eSMO 无传感器解决方案、并认为有两种额外的封装可提高低速和初始条件下无传感器控制的性能。 因此、我想将它们拿出来并进行测试。

我已经看到 了这两种封装的存在  

高频注入(HFI)
初始位置检测(IPD)

在以下文章 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/283105 中、作者 为 ChristiClearman。

当我尝试联系在线聊天并申请包裹时、我被告知要在此处发帖以申请包裹。  

请告诉我应该做些什么来获得这些包裹。 非常感谢。

此致

韩章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Han、

    这些库仅在特殊业务情况下获得许可。 遗憾的是、我们不会向大学生发放学习许可证。