This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于协奏曲系列的 GUI Composer V2

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, TMS320F28069, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567424/gui-composer-v2-for-concerto-series

主题中讨论的其他器件:TMS320F28027TMS320F28069TMS320F28377S

您好!


我想将新的 GUI Composer (v2.0)用于协奏曲系列。 但是、我无法在支持的设备列表中看到协处理设备... 是否可以使用它、或者稍后才支持该器件?

谢谢、

Lorand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lorand、

    您是否能够查找其他 C2000器件?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    就我所看到的器件列表而言、以下 C2000器件可用:

    TMS320F28027;
    TMS320F28069;
    TMS320F28377S
    我想知道其余的一切... 具体来说是协奏曲系列...

    此致、
    Lorand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来 ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorand、

    我们正在努力让 v2支持与 CCS-Cloud 相同的器件。

    此致、
    Patrick