This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:ePWM 时基同步

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567862/tms320f28379s-epwm-timebase-sync

器件型号:TMS320F28379S

您好!

只是为了确保我已经很好地理解、

我要将项目从28335器件迁移到2837xS。

我需要同步一组4个 ePWM 模块。

通过图13-7、我可以看到 epwm3-6-9-12的 SyncOut 连接到了什么。 那么、无法将 epwm3设置为 epwm4-5-6的主设备吗?

我是否必须将 ePWM1设置为所有其他 ePWM 的虚拟主器件?

此致

Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giuseppe、

    您的理解大体上是正确的。  最好是 ePWM1是您的 ePWM 系统的同步主器件。

    (请注意,您不必只将 ePWM1用作虚拟-您可以将其用作 PWM:)

    祝您在项目中好运!


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。


    此致

    Giuseppe