This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A 软件库

Guru**** 2930640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567726/tms320lf2407a-software-library

大家好、

我目前正在 TMS320上从事一个针对异步驱动器的场定向控制、我使用 TI 提供的数字电机控制软件库中的部件。 (SPRU485A)


但是、我仍然缺少一些.c、.asm 和 h-files 来处理几个 mogue。


如果有人能提供完整的库、我会非常感激。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下页面上的"数字电机控制库"是否包含您需要的内容?

    www.ti.com/.../apslf240x

    如果这不是您要找的内容、您能向我提供有关似乎缺少的文件的更多详细信息吗?

    谢谢、
    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是我要找的。 非常感谢!