工具/软件:Code Composer Studio
降级器、
目前、我使用 STM320F28035来计算 X++开销2us、我不确定是否需要这么 长时间的语句。 我用 STM30F2812来阐述相同的花费约0.2us 的语句。 您能告诉我为什么会发生这种情况? 我期待您能为我提供一些解决问题的建议。 非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
降级器、
目前、我使用 STM320F28035来计算 X++开销2us、我不确定是否需要这么 长时间的语句。 我用 STM30F2812来阐述相同的花费约0.2us 的语句。 您能告诉我为什么会发生这种情况? 我期待您能为我提供一些解决问题的建议。 非常感谢!
尊敬的惠特尼:
感谢您的回复! 附件如下所示。
尊敬的惠特尼:
您能否 收到这些文件? 请帮我 解决问题。 非常感谢!
Jacking、您好!
我查看了您的代码、我看不到会影响较长执行时间的任何东西。 您能否使用 Gautam 发布链接的 wiki 页面中的"配置文件时钟"方法来测量它所花费的周期数? 此外、您的系统时钟的运行速度有多快?
惠特尼
尊敬的惠特尼:
系统时钟为60MHz。 测试代码如下所示。 请帮帮我进行测试。 非常感谢!
另外,我使用的编译器环境是 CCS6.0,我不会使用 InitSysCtrl()函数来配置是否有问题,您能帮助我检查它吗? 我再次上传了测试项目。 非常感谢!
e2e.ti.com/.../Dpson_5F00_Pmsm_5F00_F28035.rar
此致!
顶升
尊敬的惠特尼:
谢谢! 我将 通过配置文件时钟进行检查。
您能 不能帮助我分析为什么使用 oscilloprobe 测试看起来很长一段时间? 这个问题让我很困惑。 非常感谢!
此致!
顶升