请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE如何修改 lab13c 以使两个 F28054x 彼此通信?
我是否需要编写单独的 sci.c 文件或将代码直接添加到 hal.c 以启用 SCIRXDC 和 SCITDC?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果您希望将 SCI 模块集成到与其他外设的包含方式类似的 Motorware 实验中、可通过以下步骤来完成:
这应该是一个相当详尽的指南、说明如何以与其他外设调用相同的方式将 SCI 导入 Motorware 框架
肖恩
我完成了您的步骤。
在 I 设置 SCI 后、
void HAL_setupSCI (HAL_Handle handle) { HAL_Obj * obj =(HAL_Obj *) handle; SCI_enableRx (obj->sciHandle); SCI_enableTx (obj->sciHandle); SCI_setBaudRate (obj->sciHandle、SCI_budRate_38_4_kBaud); SCI_setCharLength (obj->sciHandle、SCI_CharLength _8_Bits); SCI_setNumStopBits (obj->sciHandle、SCI_NumStopBits _1); SCI_ENABLE (obj->sciHandle); return; }// HAL_setupSCI()函数结束
我还将 GPIO 的 Mode 设置为以下值
// RX-S GPIO_setMode (obj->gpioHandle、GPIO_Number_28、GPIO_28_Mode_SCIRXDA); // TX-S GPIO_setMode (obj->gpioHandle、GPIO_Number_29、GPIO_29_Mode_SCITXDA);
我添加了函数定义并初始化了 SCI、并且在我运行调试模式后未生成错误、但我的电机未旋转、未显示错误
设置 SCI 不会影响我的 lab13c 函数、不确定是什么导致了这个问题
我是否错过了重要的内容?
感谢你的帮助!