This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:用于编程的 C2000 PowerPAD 连接。

Guru**** 2306430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567680/tms320f28069-c2000-powerpad-connection-for-programming

器件型号:TMS320F28069

您好!

关于 TMS320F28069PZPS、编程时是否需要连接 PowerPAD?

在客户的应用中、F28069将安装在 PCB 上
通过编程机构使用通用目标板对器件进行单独编程。
数据表提到" PowerPAD 必须连接到 PCB 的接地层"
但在编程目标板中、不能将 PowerPAD 连接到 GND
而最终应用 PCB 与 GND 具有正确的连接。

在安装之前、是否可以在没有 PowerPAD 连接的情况下对 TMS320F28069PZPS 进行编程?
在这种情况下、编程闪存是否会出现任何问题?

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kummi、

    只要器件在室温下进行编程、这就不会成为问题。 但是、在应用期间、需要连接 PowerPAD。

    此致、
    Adam Dunhoft