This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:CAN 通信-总线繁重

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567596/tms320f28075-can-communication---bus-heavy

器件型号:TMS320F28075
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我正在尝试使用控制套件中提供的示例代码来开发 CAN 通信

C:\ti\controlSUITE\device_support\F2807x\v180\F2807x_examples_CPU1\CAN_loopback

我想更改代码以使用 P-Can.  是否有任何可用的示例代码。 我尝试了上述现有代码。 我无法弄清。

我尝试对以下两行进行注释、以删除回路并启用正常模式。  

//启用测试模式并选择外部环回
HWREG (CANA_base + CAN_O_CTL)|= CAN_CTL_TEST;
HWREG (CANA_base + CAN_O_TEST)= CAN_TEST_EXL;

此致、

Sugantha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有任何具体的示例。 对于 PC 适配器、通常必须配置位速率以匹配总线、并确保适配器确认数据包。

    要修改示例、您确实需要注释掉这两行代码。 您还可以在主循环中删除对 CANMessageGET()的调用和数据检查。