This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:闪存库

Guru**** 2310970 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567292/ccs-tms320f28335-flash-library

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

对于航天系统、我们将对 TMS320F28335上的所有软件进行认证。 为此、有必要给出闪存库程序的详细说明。

您能否告诉我们这个库是否存在认证、或者-是否有可能获得这个详细描述闪存库?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已经检查过 \libs\utilities\flash_api\2833x\28335\v210\doc\controlSUITE_Flash2833x_api_Readme.pdf?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    感谢您的回答。

    我们已经阅读了该文档、但未找到航天项目的认证。

    是否可以获得具有用于认证的注释和测试文档的闪存 API 算法?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stephane、

    为了发布闪存 API 源代码、我们需要 NDA 和另一个签署协议、即 API 代码不能修改。 请向我发送电子邮件地址。 我将让 TI 与您进行面对面联系。

    此致、
    曼诺伊