This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28033:C2Prog 的编程问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/566989/ccs-tms320f28033-programming-issue-with-c2prog

器件型号:TMS320F28033

工具/软件:Code Composer Studio

我在 CCSv6中使用 TMS320f28033、并使用 C2Porg 对其进行编程。

当我使用 CLA 时、如果我调用函数 CLOCOS ()或其他三角函数、.I10文件将使用.hex 生成。

使用 C2Porg、我只能将.hex 文件编程到 DSP、操作结果似乎不正确。

我想知道我是否可以添加.I10文件、或者 当我使用三角函数对 DSP 进行编程时、我该怎么办。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为您不必加载除十六进制以外的任何内容。 您是否能够在 CCS 中生成.out 文件并在目标上进行测试、以查看代码是否正常工作? TRIG 函数需要在 Cla1MathTables 部分中包含查找表。 请确保链接器命令文件中包含此部分。