This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:禁用 F28377D 上的 ePWM 输出

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567492/tms320f28377d-disable-epwm-output-on-f28377d

器件型号:TMS320F28377D

你(们)好。

我只是想问一下是否可以通过软件在28377D 中禁用 ePWM 输出(我正在使用  
TMD28X377D)。

我所需要做的就是在我的软件中创建一个变量、比如变量"disable_pwM"、当条件"disable_pwm_1"为真时、我想关闭 PWM 输出。 我想在不使用专用中断的情况下执行此操作。

这是可行的、您能否向正确的方向指示我以编辑代码? (有任何可用示例?)

非常感谢您、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    您只需在 TRM 中的第13.3.7节跳闸区域(TZ)子模块下配置软件 OST (一次性跳闸)。

    此致、
    Gautam