This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:SPI 总线上拉电阻器

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567350/tms320f28035-spi-bus-pullup-resistors

器件型号:TMS320F28035

在多点4线制 SPI 总线上是否需要或建议使用上拉电阻器?

如果是、它们的值应该是多少?  根据数据表、建议的上拉电阻器电流为150微安。  在3.3V 时、这相当于22K 欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    [引用 USER="Edward Jakob54">如果是,他们的价值观应该是什么?  根据数据表、建议的上拉电阻器电流为150微安。  在3.3V 时、这意味着22K 欧姆。[/QUERP]

    您可以在无需外部上拉的情况下提供这么大的电流。 请检查 Manoj 的以下帖子:


    此致、

    Gautam