This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:确认采样窗口持续时间

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567475/tms320f28375s-confirm-the-sample-window-duration

器件型号:TMS320F28375S

尊敬的 TI 专家:

请让我确认"采样窗口持续时间"的器件规格。
根据数据表、最小采样窗口持续时间定义为"75ns"或"1ADCCLK"。
客户是否可以使用小于75ns 的时间、如20ns (50MHz/4div)?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaka、

    这不是"或";必须满足这两个要求。  此外、75ns S+H 窗口只能与低阻抗驱动器(大约50欧姆或更低)配合使用。  对于阻抗更高的 ADC 驱动器、必须配置较长的 S+H 持续时间、以实现足够的输入稳定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、

    感谢您的回答。
    我明白了。

    此致。
    Kaka