This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] piccolo A 和 piccolo B 之间的基本差异

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/566468/fundamental-differences-between-piccolo-a-and-piccolo-b

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

大家好、我一直在尝试使用 Piccolo F20827 controlCARD 来控制 BLDC 电机。 电机无法控制地振动时遇到一些问题。 当我观察用于 THR Back EMF 的 ADC 输出时、似乎 A 相几乎一直处于关闭状态、仅产生极少的电流、而其他两个 B 相和 C 相似乎正常。 当我 在 A 和 B 之间互换引脚位置时、B 相的 值始终变为最大零、因此会发生相同的情况。 当我更改硬件目标并使用 Piccolo F28035 controlCARD 时、电机平稳运行并受到良好控制。 我不知道这里会发生什么。

查询1. 这两张“控制卡”的根本区别是什么?

问题2. 这是否是 F28027中的引脚配置问题? 为什么我可以使用 F28035正确感应反电动势、而使用 F28027时、我基本上可以正确感应两相、而第三相提供错误的电压?

我感谢你可能提供的任何见解,这些见解将使我能够解决这个问题。我在广告中表达了我的满足感。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kudra、

    您的帖子将移至 C2000论坛以获得更好的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kudra、

    为了帮助更好地理解这些内容、您可以说在 F28035或 F28027情况下、相位 C 电压似乎都被正确测量。  它只是 A 相(如果您切换周围的接线、则为 B 相)。

    如果我理解正确、我可能建议查看 F28027和 F28035 controlCARD 的原理图。  这两个都可以在 controlSUITE 中找到。  请注意、对于从 DIM 连接器到芯片的 ADC 输入、一些输入具有 RC 滤波器、而另一些输入没有(特别是 C)。  我可能会建议您查看是否存在有助于解释您所看到的内容的差异。

    [另请注意、F2802x 系列中不存在某些 ADC 通道-例如、F2802x 器件没有 ADC-B0通道]

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett