This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMS320F28335

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567259/ccs-tms320f28335

主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人

TMS320F28335与 tms320c28335相同

我仅在 MATLAB 中找到 tms320cf28335

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有 tms320c28335这样的器件。 "c"应为"f"、表示内部闪存。 "c"通常表示存在掩码 ROM 来代替闪存、但没有 F28335的这种派生。

    有时人们使用"c"来表示 TI 处理器的通用类(例如"C2000")、因此您可能会遇到这种情况。 但是、在这种情况下、Matlab 中的指定是错误的。

    此致、

    Richard