This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:USB 主机 CDC 类

Guru**** 2309080 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/566510/tms320f28069-usb-host-cdc-class

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

您是否有适用于 F28069 USB 主机 CDC 类的示例软件和库? 尽管我在 controlSUITE 中看到它们用于器件 CDC、但我找不到它们用于主机 CDC。

C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\Mware\usblib

此致、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazu、

    我们没有这种用法的示例。 但它应该受支持。

    您的用例是什么? 通常、我们的 MCU 将用作数据通信的器件。

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    感谢你的答复。 它用于处理器间通信。 我真的想使用 SPI、但 F28069只有 USB 主机作为 I/O 另一个 MCU 具有 USB 器件、但没有 USB 主机。 请给我一些建议。

    此致、
    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 SPI、SCI/UART 或 I2C 进行通信有什么问题?

    此外、这些协议在您的器件上所需的 MIPS 更少。 USB 库有点笨重、需要比其他通信协议更多的 CPU 周期。

    此致、

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    是的、你是对的。 但是、在现有系统中使用的 F28069在下一个系统中只有 USB 可用。 我不想将任何 I/O 从现有系统更改为下一个系统。 请给我一些建议。

    此致、
    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazu、

    另一个 MCU 可以用作哪种类型的器件?

    SAL