This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:RAMLS 与 RAMD、它们有何区别?

Guru**** 2310280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567236/tms320f28377d-ramls-vs-ramd-are-they-difference

器件型号:TMS320F28377D

你好

根据数据表、名为 LS (本地共享)和 D 的 RAM 块之间的唯一区别是 CLA 无法访问 D。 没错吗?

除了此限制之外、它们是否存在其他差异、如时间访问等...

与 M RAM (只能由 CPU1或 CPU2访问)、GS RAM (只能由 CPU1和 CPU2访问)一样的问题....

我的问题的目的是了解我的 CPU1的调度堆栈和"ramfuncs"。 如果我在这些不同的存储器中找到、有什么区别吗? (除了堆栈、我们必须将其放置在16位地址上...)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用]根据数据表、名为 LS (本地共享)和 D 的 RAM 块之间的唯一区别是 CLA 无法访问 D。 没错吗? [/报价]

    这是正确的、同样适用于其他 RAM。 CLA 只能访问 LSX RAM。

    [引述]我的问题的目的是了解我的 CPU1的调度堆栈和"ramfuncs"是如何实现的。 如果我在这些不同的存储器中找到、有什么区别吗? (除了堆栈、我们必须将其放置在16位地址上...) [/报价]

    您认为是正确的。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢