This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:正确的内核电压-数据表与控制卡原理图?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/599660/tms320f28335-correct-core-voltage---datasheet-vs-control-card-schematic

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TPS62400

您好!

我正在设计的 PCB 中实现 F28335。 我们将使用频率为150MHz 的 MCU。 根据数据表、 以该频率运行需要1.9V 电压。 但是、控制卡原理图显示的内核电压为1.8V、我相信控制卡的额定工作频率是150MHz、这是按照描述的。

哪一项是正确的? 与显示1.8V 的控制卡原理图相反、我是否应该在150MHz 设计上指定1.9V 的内核电压? 如果我们为150MHz 运行提供1.8V 电压、我们可能会遇到什么问题?

我已附上 F28335控制卡原理图(R2.2)中的电源块和 F28335 DSP 的建议运行条件的图像。

感谢你的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergey、

    请始终遵循数据表。 对于150MHz 运行、1.9V 内核电压是正确的。 这就是我关注的内容。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我当然打算这么做。 然而、我对150MHz 运行@ 1.8V 的潜在问题很好奇。 我对此感兴趣、因为我们已经将控制卡与 F28335配合使用了相当长的时间、并且这些卡的性能有问题。 我必须要求固件人员详细说明、但我想知道卡上的较低电压(1.8V)是否会成为问题。 如果是、为什么暗示它们可以在150MHz 下使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    在 F2833x controlCARD 原理图中、请注意标记为1V8的网络实际上是1.9V。  TPS62400是一款双轨可调节输出转换器。 检查周围电路(用于第二个转换器)并进行计算后、您会发现它设置为输出1.9V。  在1.9V 电压下、F28335可以安全地以150MHz 运行。

    我理解这是令人困惑的、并将在原理图中记录一个错误、以便在将来对此进行澄清。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett、感谢您的澄清。 正确的是、我没有仔细检查并进行计算以检查实际电压。 再次感谢您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为 F28335构建了新的硬件、遗憾的是 、使用了1.8V 线性稳压器。 晶体振荡波形不稳定、此问题已通过1.9V 电压得到解决