This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:PCB 组装的 XY 图

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600441/tms320f28035-xy-plot-diagram-for-pcb-assembly

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

我将"CC2803X ISO DIMM REV 1.3" 卡用于我的应用之一。

我从... ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\CC2803xISOHWdevPkg 获得了光绘文件。

有人能帮助我们提供 PCB 组装所需的 XY 图吗?

此致、

Kamal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡迈勒

    不确定我是否理解您的问题。 您是否正在寻找拾放文件、以便通过拾放机器自动放置电路板组件? 您能否提供更多详细信息/

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这正是我要找的。

    您能向我提供我能从哪里获得的参考吗?  

    提前感谢。

    此致、

    Kamal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡迈勒

    附件是您要求的取放文件

    此致、
    PEtere2e.ti.com/.../TEX8ASY.ZIP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是最好的电子印刷电路板组装制造商之一;专门为公司制造各种电路板组装。
    providencehk.com