主题中讨论的其他器件:TMS320F28335
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们使用该处理器在-40°C 的温度下测试我们的器件 但是、只有50%的器件满足测试条件。
在-25°C 及以上的温度下、100%器件通过测试。
当32位读取和写入外部 SRAM 时、会发生该错误。 16位读取和写入正常。
我们尝试更改设置时间、保持时间和频闪灯阶段-没有成功。
我们发现处理器中存在问题、因为我们以前使用 TMS320F28335处理器的器件已经通过测试。
有人知道什么可以帮助我们吗?
谢谢你
配置:
CPU 类型(TMS320F28377SPTPS)+ SRAM 类型(IS61WV102416BLL-10TLI)
外部振荡器的频率为20MHz +主 PLL 为200MHz
SYS/BIOS 6.50.01.12
XDC 3.50.00.10