This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:申请

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604909/tms320f2812-request

器件型号:TMS320F2812
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

您好,  

   我有一个 TMS320F2812 MC,任何人都能为我提供一个代码,使电机以每步30度逆时针旋转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看我们在 controlSUITE 中提供的电机控制示例。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这可能属于 www.ti.com/.../applications-featured-applications.page 中的"传统电机控制解决方案"的范畴
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我一个 SPRC 编号来下载它,它有位置控制,我有控制套件,但它没有 sqc019。
    我应该更改或添加代码的哪一部分,以使电机以逆时针方向旋转,例如30度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我看到的、请查找 SPRC179...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd Anderson,您好,我使用的是 SPRC179,但我要如何进行位置控制。 您能告诉我需要更改代码的哪一部分才能获得30度步长  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、不确定这是否有用、但请查看 processors.wiki.ti.com/.../TMS320C2000_Motor_Control_Primer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我早就读过 wiki 了,感谢您的观看,如果您能在 sprc179代码中帮助我配置角度,这将是一个很好的帮助,您可以在 sudhansum.tripathy@yahoo.com 上向我发送测试邮件。 我一直在坚持如何控制 BLDC 的位置,MC 板已经被修改为支持2 BLDC,我能够按时钟和逆时针旋转它,只需要知道如何控制位置。 如果您有时间、我们可以共享桌面以查看代码。
    谢谢、此致
    Sudhansu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电机控制应用团队是否有人可以帮助解决此请求? 我没有任何 F2812硬件或连接的电机控制硬件可提供进一步帮助...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Todd 我可以逆时针旋转旋转旋转到旋转角度,但无法设置角度,您能不能建议我可以在何处更改来设置 sprc179中的角度