This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:C2000和 SYSBIOS 6.50.01.12

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/603886/rtos-c2000-and-sysbios-6-50-01-12

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

所有、

最近、我从 SYSBIOS:6.35.4.50迁移 到了 SYSBIOS 6.50.01.12。

当尝试从 SYSBIOS:6.35.4.50移动到 SYSBIOS 6.50.01.12时、我的应用程序不再工作。

我发现了差异/问题。

在我的应用程序中、我声明:

*计时器 ID 设置为0的计时器

*计时器 ID 设置为 tp any 的时钟

在 SYSBIOS:6.35.4.50中、系统自动设置的定时器时钟(任何)为 ID=1。

在  SYSBIOS 6.50.01.12中。 系统自动设置的定时器时钟(任何) 为 ID=0。

是否可以确认此问题?

谢谢、此致、

Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您遇到构建错误吗? 您使用的是哪种器件? 是否可以附加.cfg 文件? 我想查看设置的顺序。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    非常感谢您的快速回答。

    我没有构建错误。

    我正在使用 C2000 F28335器件。

    两个 cfg 之间的唯一区别是:

    Clock.timerId =-1 或 Clock.timerId = 1

    过去、我使用了任何(即-1)、分配的一个是1、因为0用于计时器、2用于 RTOS 日志

    使用新的 SYSBIOS 版本、当保持-1时、分配在计时器 ID 0上完成。 因此、我必须将其强制为1、而不是任何值。

    如果我错了还是错了、您可以查看一下吗?

    谢谢、

    Mathieu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我附加了.cfg、但在"论坛"中看不到。 你明白了吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathieu、

    抱歉。 这会从裂缝中脱落。 不、我看不到.cfg 文件。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、
    我重试(文件:cfg_ko_on_latest_SysBIOS.txt)。
    请告诉我。
    此致、
    Mathieu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附 e2e.ti.com/.../cfg_5F00_ko_5F00_on_5F00_latest_5F00_sysbios.txtFile:cfg_ko_on_latest_sysbios.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我找到了问题。
    原因是电路板的引导加载程序。
    引导加载程序禁用计时器时钟启用、然后使用 SYSBIOS 调用主应用程序。
    在进入 main()之前,我们有初始化(包括 SYSBIOS 之一)。 当 SYSBIOS 试图设置计时器的周期、因为计时器模块时钟被禁用、SYSBIOS 无法正确存储这些值。
    我将发布另一篇有关这方面的文章。
    非常感谢
    Mathieu