请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI:
我使用 CCS5.3编译28335项目并成功生成了 DX30_SW_S06.hex 文件。我通过 串行端口(SCIA)使用 C2Prog 将程序 DX30_SW_S06.hex 下载到 28335。但是、在下载程序的过程中遇到了问题、 如下所示。我可以通过仿真器 XDS200下载由 CCS 同步生成的 DX30_SW_S06.OUT 文件、程序正常运行。
所有配置都不进行任何更改、我选择另一个项目来生成编程文件 DX44_WH.hex。 C2Prog 可以成功下载文件 DX44_WH.hex。成功的下载过程如下所示。
替换无法正常下载的下载文件。问题在哪里?项目时间相对较短、我非常焦虑。