This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28376D:TMS320F28376D

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/603269/rtos-tms320f28376d-tms320f28376d

器件型号:TMS320F28376D

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我无法使 CPU2正常启动。

CPU1属性:

CPU2属性:

处理:

连接到 CPU1。

连接到 CPU2

加载 CPU2

加载 CPU1

这是我唯一能够舍入以下误差的方法。

目标配置为:

加载 CPU2后:

加载 CPU1后:

然后、我将"usspend"CPU1:

我已经使用 目标配置"程序/存储器加载选项"选项中的选项尝试了多种目标配置组合。

应该有一种方法来完成两 个内核的加载和执行、而无需执行此精确过程。

如您所见、我正在尝试在两个内核上运行 SYS/BIOS。

我可以仅加载和执行 CPU1而不会出现任何问题。

有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    qcsoft 在上传图像时遇到一些困难、因此我将提供包含图像的重新发布。

    我无法使 CPU2正常启动。

    CPU1属性:

    CPU2属性:

    处理:

    连接到 CPU1。

    连接 到 CPU2

    加载 CPU2

    加载 CPU1

    这是我唯一能够舍入以下误差的方法。

    然后、我将"usspend"CPU1:

    我已经使用 目标配置"程序/存储器加载选项"选项中的选项尝试了多种目标配置组合。

    应该有一种方法来完成两 个内核的加载和执行、而无需执行此精确过程。

    如您所见、我正在尝试在两个内核上运行 SYS/BIOS。

    我可以仅加载和执行 CPU1而不会出现任何问题。

    有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stuart:

    请查看此帖子 :e2e.ti.com/.../397002

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stuart:

    您现在是否能够对 CPU2进行编程?

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stuart:

    客户现在是否能够成功对闪存进行编程? 我可以关闭此主题吗?
    请更新主题、以便参阅此帖子的其他人可以从中受益。

    谢谢、此致、
    Vamsi