请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE、
工具/软件:Starterware
我使用编译器版本 TI v16.9.1.LTS 的 CCSv7.1来编译 C:\ti\c2000Ware_1_00_01_00\device_support\f2837xd\examples\dual\flash_programming\cpu01工程、然后将其下载到 TMS320F28377D
具有用于测试的扩展坞的 controlCARD。 我发现 我 在下面注释掉了一些语句、并且没有让闪存 API 在 RAM 中运行、
然后代码可以运行到 放置在 example_done ()中的断点
#pragma CODE_SECTION (Example_CallFlashAPI、ramFuncSection);
但是、如果我使用上述 code_section 运行 RAM、则代码无法运行到 example_done ()、并且在执行函数期间生成错误
示例_CallFlashAPI。
是否有 解决此问题的建议?
谢谢
#pragma CODE_SECTION (Example_CallFlashAPI、ramFuncSection);