This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:C2000 32位微控制器论坛

Guru**** 2540220 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606143/c2000-gang-c2000-32-bit-microcontrollers-forum

器件型号:C2000-GANG

我使用 C2000-GANG 下载程序。出现意外错误。

谁可以帮助我? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请断开目标器件并运行自检(从 GUI 下拉菜单)。 向我发送测试结果电子邮件。

    此致、

    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.
    gregory@elprotronic.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gregory,

    我已将电子邮件发送给您,请您检查。谢谢!
    自检报告似乎没有问题。

    Vinson

    ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    === C2000-GANG 自检结果(2017年6月29日,星期四,10:30:52)===

    适配器 SN ---- 电话:15100346
    硬件--- :C2K:01.04
    存取密钥--- :C2000 - Gang 编程器
    芯片编号:8326 1147 1400 0700
    API 固件--:C2K-Gang AC28:01.00.06.00
    启动固件--:G430BOOT B430:01.00.02.00
    GUI 软件--:C2000-GANG-GUI G28x:01.00.06.00
    DLL 软件--:C2000-G刚-DLL D280:01.00.06.00

    =================== 测试结果===========


    否 名称 参数 限制 结果 状态


    1:数据总线(全部为低电平) 0x0000 (0x0000 - 0x0000)结果:0x00 (笑声) >>确定<<
    2:数据总线(全部为高电平) 0x00FF (0xFFFF - 0xFFFF)结果:0xFFFF…… >>确定<<
    3:数据总线(D-0 HI) 0x0001 (0x0101 - 0x0101)结果:0x0101…… >>确定<<
    4:数据总线(D-1 HI) 0x0002 (0x0202 - 0x0202)结果:0x0202 ... >>确定<<
    5:数据总线(D-2 HI) 0x0004 (0x0404 - 0x0404)结果:0x0404... >>确定<<
    6:数据总线(D-3 HI) 0x0008 (0x0808 - 0x0808)结果:0x0808…… >>确定<<
    7:数据总线(D-4 HI) 0x0010 (0x1010 - 0x1010)结果:0x1010... >>确定<<
    8:数据总线(D-5 HI) 0x0020 (0x2020 - 0x2020)结果:0x202020... >>确定<<
    9:数据总线(D-6 HI) 0x0040 (0x4040 - 0x4040)结果:0x4040... >>确定<<
    10:数据总线(D-7 HI) 0x0080 (0x8080 - 0x8080)结果:0x8080... >>确定<<

    11:数据2总线(全部为低电平) 0x0000 (0x0000 - 0x0000)结果:0x00 (笑声) >>确定<<
    12:数据-2总线(全部为高电平) 0x00FF (0xFFFF - 0xFFFF)结果:0xFFFF…… >>确定<<
    13:Data-2总线(D2-0 HI ) 0x0001 (0x0101 - 0x0101)结果:0x0101…… >>确定<<
    14:Data-2总线(D2-1 HI ) 0x0002 (0x0202 - 0x0202)结果:0x0202 ... >>确定<<
    15:Data-2总线(D2-2 HI ) 0x0004 (0x0404 - 0x0404)结果:0x0404... >>确定<<
    16:Data-2总线(D2-3 HI ) 0x0008 (0x0808 - 0x0808)结果:0x0808…… >>确定<<
    17:Data-2总线(D2-4 HI ) 0x0010 (0x1010 - 0x1010)结果:0x1010... >>确定<<
    18:Data-2总线(D2-5 HI ) 0x0020 (0x2020 - 0x2020)结果:0x202020... >>确定<<
    19:Data-2总线(D2-6 HI ) 0x0040 (0x4040 - 0x4040)结果:0x4040... >>确定<<
    20:Data-2总线(D2-7 HI ) 0x0080 (0x8080 - 0x8080)结果:0x8080... >>确定<<

    21:VCC 目标1 (全部关闭) 0.00 V (0.00至0.30)结果:0.02 V ... >>确定<<
    22:VCC 目标-2 (全部关闭) 0.00 V (0.00至0.30)结果:0.01 V ... >>确定<<
    23:VCC 目标3 (全部关闭) 0.00 V (0.00至0.30)结果:0.01 V ... >>确定<<
    24:VCC 目标4 (全部关闭) 0.00 V (0.00至0.30)结果:0.01 V ... >>确定<<
    25:VCC 目标5 (全部关闭) 0.00 V (0.00至0.30)结果:0.01 V ... >>确定<<
    26:VCC 目标6 (全部关闭) 0.00 V (0.00至0.30)结果:0.01 V ... >>确定<<
    27:VCC 目标7 (全部关闭) 0.00 V (0.00至0.30)结果:0.01 V ... >>确定<<
    28:VCC 目标8 (全部关闭) 0.00 V (0.00至0.30)结果:0.01 V ... >>确定<<

    29:转换器 VT (关闭) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.01 V ... >>确定<<
    30:转换器 VT (3.3V) 3.30V (3.10至3.50)结果:3.23V... >>确定<<

    31:VPP 电压输入 10.00 V (8.00至12.00)结果:10.16 V... >>确定<<
    32:VPP 电压 7.00V (6.50至7.30)结果:6.86V... >>确定<<
    33:内部 Vcc-3.3V 3.30 V (3.20至3.40)结果:3.30 V ... >>确定<<

    34:VCC 目标1 (全部在3.3V 上) 3.30 V (3.10至3.50)结果:3.31 V ... >>确定<<
    35:VCC 目标-2 (全部在3.3V 上) 3.30 V (3.10至3.50)结果:3.30 V ... >>确定<<
    36:VCC 目标3 (全部在3.3V 上) 3.30 V (3.10至3.50)结果:3.31 V ... >>确定<<
    37:VCC 目标4 (全部在3.3V 上) 3.30 V (3.10至3.50)结果:3.31 V ... >>确定<<
    38:VCC 目标5 (全部在3.3V 上) 3.30 V (3.10至3.50)结果:3.30 V ... >>确定<<
    39:VCC 目标6 (全部在3.3V 上) 3.30 V (3.10至3.50)结果:3.32 V... >>确定<<
    40:VCC 目标7 (全部在3.3V 上) 3.30 V (3.10至3.50)结果:3.30 V ... >>确定<<
    41:VCC 目标8 (全部在3.3V 上) 3.30 V (3.10至3.50)结果:3.32 V... >>确定<<

    42:VCC 放电(250ms)目标-1 3.30V (0.30至1.50)结果:0.78V... >>确定<<
    43:VCC 放电(250ms)目标-2 3.30V (0.30至1.50)结果:0.77V ... >>确定<<
    44:VCC 放电(250ms)目标-3 3.30V (0.30至1.50)结果:0.76V... >>确定<<
    45:VCC 放电(250ms)目标-4 3.30V (0.30至1.50)结果:0.77V ... >>确定<<
    46:VCC 放电(250ms)目标-5 3.30 V (0.30至1.50)结果:0.76 V ... >>确定<<
    47:VCC 放电(250ms)目标-6 3.30V (0.30至1.50)结果:0.78V... >>确定<<
    48:VCC 放电(250ms)目标-7 3.30V (0.30至1.50)结果:0.77V ... >>确定<<
    49:VCC 放电(250ms)目标-8 3.30V (0.30至1.50)结果:0.75V... >>确定<<

    50:VCC 目标-1 (上的#1) 0.00 V (3.10至3.50)结果:3.32 V... >>确定<<
    51:VCC 目标-2 (上的#1) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    52:VCC 目标3 (上的#1) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    53:VCC 目标-4 (上的#1) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    54:VCC 目标-5 (上的#1) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    55:VCC 目标-6 (上的#1) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    56:VCC 目标-7 (上的#1) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    57:VCC 目标-8 (上的#1) 3.30V (0.00至0.50)结果:0.16V... >>确定<<
    58:VCC 目标-1 (上的#2) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.17 V... >>确定<<
    59:VCC 目标-2 (上的#2) 0.00 V (3.10至3.50)结果:3.30 V ... >>确定<<
    60:VCC 目标-3 (上的#2) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    61:VCC 目标-4 (上的#2) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    62:VCC 目标-5 (上的#2) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    63:VCC 目标-6 (上的#2) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    64:VCC 目标-7 (上的#2) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.15 V ... >>确定<<
    65:VCC 目标-8 (上的#2) 3.30V (0.00至0.50)结果:0.15V... >>确定<<
    66:VCC 目标-1 (上的#3) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    67:VCC 目标-2 (上的#3) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    68:VCC 目标-3 (上的#3) 0.00 V (3.10至3.50)结果:3.31 V... >>确定<<
    69:VCC 目标-4 (上的#3) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.17 V... >>确定<<
    70:VCC 目标-5 (上的#3) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    71:VCC 目标-6 (上的#3) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    72:VCC 目标-7 (上的#3) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.15 V ... >>确定<<
    73:VCC 目标-8 (上的#3) 3.30V (0.00至0.50)结果:0.15V... >>确定<<
    74:VCC 目标-1 (上的#4) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    75:VCC 目标-2 (上的#4) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    76:VCC 目标-3 (上的#4) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    77:VCC 目标-4 (上的#4) 0.00 V (3.10至3.50)结果:3.31 V... >>确定<<
    78:VCC 目标-5 (上的#4) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    79:VCC 目标-6 (上的#4) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    80:VCC 目标-7 (上的#4) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.15 V ... >>确定<<
    81:VCC 目标-8 (上的#4) 3.30V (0.00至0.50)结果:0.15V... >>确定<<
    82:VCC 目标-1 (上的#5) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    83:VCC 目标-2 (上的#5) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    84:VCC 目标3 (上的#5) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    85:VCC 目标-4 (上的#5) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    86:VCC 目标5 (上的#5) 0.00 V (3.10至3.50)结果:3.29 V... >>确定<<
    87:VCC 目标-6 (上的#5) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    88:VCC 目标-7 (上的#5) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.15 V ... >>确定<<
    89:VCC 目标-8 (上的#5) 3.30V (0.00至0.50)结果:0.15V... >>确定<<
    90:VCC 目标-1 (上的#6) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    91:VCC 目标-2 (上的#6) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    92:VCC 目标-3 (上的#6) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    93:VCC 目标-4 (上的#6) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    94:VCC 目标-5 (上的#6) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    95:VCC 目标-6 (上的#6) 0.00 V (3.10至3.50)结果:3.32 V... >>确定<<
    96:VCC 目标-7 (上的#6) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    97:VCC 目标-8 (上的#6) 3.30V (0.00至0.50)结果:0.15V... >>确定<<
    98:VCC 目标-1 (上的#7) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    99:VCC 目标-2 (上的#7) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    100:VCC 目标-3 (上的#7) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    101:VCC 目标-4 (上的#7) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    102:VCC 目标-5 (上的#7) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    103:VCC 目标-6 (上的#7) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    104:VCC 目标-7 (上的#7) 0.00 V (3.10至3.50)结果:3.30 V ... >>确定<<
    105:VCC 目标-8 (上的#7) 3.30V (0.00至0.50)结果:0.16V... >>确定<<
    106:VCC 目标-1 (上的#8) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    107:VCC 目标-2 (上的#8) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    108:VCC 目标-3 (上的#8) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    109:VCC 目标-4 (上的#8) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    110:VCC 目标-5 (上的#8) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    111:VCC 目标-6 (上的#8) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    112:VCC 目标-7 (上的#8) 0.00 V (0.00至0.50)结果:0.16 V... >>确定<<
    113:VCC 目标-8 (上的#8) 3.30 V (3.10至3.50)结果:3.31 V ... >>确定<<

    114:SD 电源关闭 0x0000 (0x0000 - 0x0000)结果:0x00 (笑声) >>确定<<
    115:SD 加电 0x0001 (0x0001 - 0x0001)结果:0x01 (笑声) >>确定<<
    116:SD 放电-延迟2ms 0x0010 (0x0001 - 0x0001)结果:0x01 (笑声) >>确定<<
    117:SD 放电-延迟50ms 0x0010 (0x0000 - 0x0000)结果:0x00 (笑声) >>确定<<

    118:BSL RX 总线(#1高电平) 0x0001 (0x0001 - 0x0001)结果:0x01 (笑声) >>确定<<
    119:BSL RX 总线(#2高电平) 0x0002 (0x0002 - 0x0002)结果:0x02 (笑声) >>确定<<
    120:BSL RX 总线(#3高电平) 0x0004 (0x0004 - 0x0004)结果:0x04 (笑声) >>确定<<
    121:BSL RX 总线(#4高电平) 0x0008 (0x0008 - 0x0008)结果:0x08 (笑声) >>确定<<
    122:BSL RX 总线(#5高电平) 0x0010 (0x0010 - 0x0010)结果:0x10 (笑声) >>确定<<
    123:BSL RX 总线(#6高电平) 0x0020 (0x0020 - 0x0020)结果:0x20 (笑声) >>确定<<
    124:BSL RX 总线(#7高电平) 0x0040 (0x0040 - 0x0040)结果:0x40 (笑声) >>确定<<
    125:BSL RX 总线(#8高电平) 0x0080 (0x0080 - 0x0080)结果:0x80 (笑声) >>确定<<

    126:BSL TX 总线(#1高电平) 0x0001 (0x0001 - 0x0001)结果:0x01 (笑声) >>确定<<
    127:BSL TX 总线(#2高电平) 0x0002 (0x0002 - 0x0002)结果:0x02 (笑声) >>确定<<
    128:BSL TX 总线(#3高电平) 0x0004 (0x0004 - 0x0004)结果:0x04 (笑声) >>确定<<
    129:BSL TX 总线(#4高电平) 0x0008 (0x0008 - 0x0008)结果:0x08 (笑声) >>确定<<
    130:BSL TX 总线(#5高电平) 0x0010 (0x0010 - 0x0010)结果:0x10 (笑声) >>确定<<
    131:BSL TX 总线(#6高电平) 0x0020 (0x0020 - 0x0020)结果:0x20 (笑声) >>确定<<
    132:BSL TX 总线(#7高电平) 0x0040 (0x0040 - 0x0040)结果:0x40 (笑声) >>确定<<
    133:BSL TX 总线(#8高电平) 0x0080 (0x0080 - 0x0080)结果:0x80 (笑声) >>确定<<

    134:TDI 总线(#8高电平) 0x0080 (0x0080 - 0x0080)结果:0x80 (笑声) >>确定<<
    135:TDI 总线(#1高电平) 0x0001 (0x0001 - 0x0001)结果:0x01 (笑声) >>确定<<
    136:TDI 总线(#2高) 0x0002 (0x0002 - 0x0002)结果:0x02 (笑声) >>确定<<
    137:TDI 总线(#3高电平) 0x0004 (0x0004 - 0x0004)结果:0x04 (笑声) >>确定<<
    138:TDI 总线(#4高电平) 0x0008 (0x0008 - 0x0008)结果:0x08 (笑声) >>确定<<
    139:TDI 总线(#5高电平) 0x0010 (0x0010 - 0x0010)结果:0x10 (笑声) >>确定<<
    140:TDI 总线(#6高电平) 0x0020 (0x0020 - 0x0020)结果:0x20 (笑声) >>确定<<
    141:TDI 总线(#7高电平) 0x0040 (0x0040 - 0x0040)结果:0x40 (笑声) >>确定<<

    142:TDIO Tx-bus (#1高电平) 0x0001 (0x0001 - 0x0001)结果:0x01 (笑声) >>确定<<
    143:TDIO Tx-bus (#2高电平) 0x0002 (0x0002 - 0x0002)结果:0x02 (笑声) >>确定<<
    144:TDIO Tx 总线(#3高电平) 0x0004 (0x0004 - 0x0004)结果:0x04 (笑声) >>确定<<
    145:TDIO Tx 总线(#4高电平) 0x0008 (0x0008 - 0x0008)结果:0x08 (笑声) >>确定<<
    146:TDIO Tx-bus (#5高电平) 0x0010 (0x0010 - 0x0010)结果:0x10 (笑声) >>确定<<
    147:TDIO Tx-bus (#6高电平) 0x0020 (0x0020 - 0x0020)结果:0x20 (笑声) >>确定<<
    148:TDIO Tx-bus (#7高电平) 0x0040 (0x0040 - 0x0040)结果:0x40 (笑声) >>确定<<
    149:TDIO Tx 总线(#8高电平) 0x0080 (0x0080 - 0x0080)结果:0x80 (笑声) >>确定<<

    150:TDIO Tx-Rx (#1高电平) 0x0001 (0x0001 - 0x0001)结果:0x01 (笑声) >>确定<<
    151:TDIO Tx-Rx (#2高电平) 0x0002 (0x0002 - 0x0002)结果:0x02 (笑声) >>确定<<
    152:TDIO Tx-Rx (#3高电平) 0x0004 (0x0004 - 0x0004)结果:0x04 (笑声) >>确定<<
    153:TDIO Tx-Rx (#4高电平) 0x0008 (0x0008 - 0x0008)结果:0x08 (笑声) >>确定<<
    154:TDIO Tx-Rx (#5高电平) 0x0010 (0x0010 - 0x0010)结果:0x10 (笑声) >>确定<<
    155:TDIO Tx-Rx (#6高电平) 0x0020 (0x0020 - 0x0020)结果:0x20 (笑声) >>确定<<
    156:TDIO Tx-Rx (#7高电平) 0x0040 (0x0040 - 0x0040)结果:0x40 (笑声) >>确定<<
    157:TDIO Tx-Rx (#8高电平) 0x0080 (0x0080 - 0x0080)结果:0x80 (笑声) >>确定<<

    158:TDIO Rx 总线(#1高电平) 0x0001 (0x0001 - 0x0001)结果:0x01 (笑声) >>确定<<
    159:TDIO Rx 总线(#2高电平) 0x0002 (0x0002 - 0x0002)结果:0x02 (笑声) >>确定<<
    160:TDIO Rx 总线(#3高电平) 0x0004 (0x0004 - 0x0004)结果:0x04 (笑声) >>确定<<
    161:TDIO Rx 总线(#4高电平) 0x0008 (0x0008 - 0x0008)结果:0x08 (笑声) >>确定<<
    162:TDIO Rx 总线(#5高电平) 0x0010 (0x0010 - 0x0010)结果:0x10 (笑声) >>确定<<
    163:TDIO Rx 总线(#6高电平) 0x0020 (0x0020 - 0x0020)结果:0x20 (笑声) >>确定<<
    164:TDIO Rx 总线(#7高电平) 0x0040 (0x0040 - 0x0040)结果:0x40 (笑声) >>确定<<
    165:TDIO Rx 总线(#84 HIGH) 0x0080 (0x0080 - 0x0080)结果:0x80 (笑声) >>确定<<

    166:TMS 总线(全部为高电平) 0x00FF (0x00FF - 0x00FF)结果:0xFF (笑声) >>确定<<
    167:TMS 总线(全部为低电平) 0x0000 (0x0000 - 0x0000)结果:0x00 (笑声) >>确定<<

    168:TMS 总线(#1高电平) 0x0001 (0x0001 - 0x0001)结果:0x01 (笑声) >>确定<<
    169:TMS 总线(#2高) 0x0002 (0x0002 - 0x0002)结果:0x02 (笑声) >>确定<<
    170:TMS 总线(#3高电平) 0x0004 (0x0004 - 0x0004)结果:0x04 (笑声) >>确定<<
    171:TMS 总线(#4高电平) 0x0008 (0x0008 - 0x0008)结果:0x08 (笑声) >>确定<<
    172:TMS 总线(#5高电平) 0x0010 (0x0010 - 0x0010)结果:0x10 (笑声) >>确定<<
    173:TMS 总线(#6高电平) 0x0020 (0x0020 - 0x0020)结果:0x20 (笑声) >>确定<<
    174:TMS 总线(#7高电平) 0x0040 (0x0040 - 0x0040)结果:0x40 (笑声) >>确定<<
    175:TMS 总线(#8高电平) 0x0080 (0x0080 - 0x0080)结果:0x80 (笑声) >>确定<<

    176:RST 总线(全部为高电平) 0x00FF (0x00FF - 0x00FF)结果:0xFF (笑声) >>确定<<
    177:RST 总线(全部为低电平) 0x0000 (0x0000 - 0x0000)结果:0x00 (笑声) >>确定<<

    178:RST 总线(#1高电平) 0x0001 (0x0001 - 0x0001)结果:0x01 (笑声) >>确定<<
    179:RST 总线(#2高) 0x0002 (0x0002 - 0x0002)结果:0x02 (笑声) >>确定<<
    180:RST 总线(#3高电平) 0x0004 (0x0004 - 0x0004)结果:0x04 (笑声) >>确定<<
    181:RST 总线(#4高电平) 0x0008 (0x0008 - 0x0008)结果:0x08 (笑声) >>确定<<
    182:RST 总线(#5高电平) 0x0010 (0x0010 - 0x0010)结果:0x10 (笑声) >>确定<<
    183:RST 总线(#6高电平) 0x0020 (0x0020 - 0x0020)结果:0x20 (笑声) >>确定<<
    184:RST 总线(#7高电平) 0x0040 (0x0040 - 0x0040)结果:0x40 (笑声) >>确定<<
    185:RST 总线(#8高电平) 0x0080 (0x0080 - 0x0080)结果:0x80 (笑声) >>确定<<

    186:按键缓冲器(所有上拉) 0x001F (0x001F - 0x001F)结果:0x1f (笑声) >>确定<<

    187:访问 LCD RAM (0xAA) 0x00AA (0x00AA - 0x00AA)结果:0xAA (笑声) >>确定<<
    188:访问 LCD RAM (0x99) 0x0099 (0x0099 - 0x0099)结果:0x99 (笑声) >>确定<<

    189:图像闪存访问(获取 ID) 0x0002 (0x0001 - 0x0002)结果:0x01 (笑声) >>确定<<

    =================== 已完成================================================
    *测试通过-无错误。
    ===================================================================================================
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinson、

    这是否解决了?

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    否!

    问题仍未解决!

    谢谢、此致、

    Vinson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinson

    我给您发送了一封电子邮件、告诉您编程图像后正在等待测试结果、但我没有收到回复。 将内容保存到图像1或下一个图像时、图像是否仍然有错误?

    Gregory
    Elprotronic.com
    Gregory@elprotronic.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gregory、

    很抱歉、我以前没有收到您的邮件。我只是在垃圾箱中找到了此邮件。
    是的、当我将内容保存到图像1或下一个图像时、图像仍然有错误?
    请给我一些建议,谢谢!

    此致
    Vinson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinson、

    如果是、请使用最新的软件1.0.7.0 (从 TI 网站获取该软件)并检查它是否是同一问题。 如果是这样-则可能是硬件问题(C2000-GANG 中的映像闪存损坏)、我们将尝试解决该问题。

    Gregory
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、

    软件已更新(1.0.7.0)。但软件仍提示错误。

    Vinson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinson、

    您是否正在与 Gregory 离线处理此问题?

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinson、

    我与 Elprotronic 交谈、以了解此问题的状态。
    TI 的营销团队将离线联系您以帮助解决此问题。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vamsi、

    感谢您的努力。TI C2000营销部门已联系我。

    谢谢、此致、
    Vinson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinson、

    很高兴我们能够帮助解决您的问题。 我要关闭此主题。

    供其他人参考:Vinson 的 Gang 编程器存在硬件问题(编程器内部的 IC 出现故障)。 Vinson 正在用新编程器替换编程器。

    谢谢、此致、
    Vamsi